This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:DS90UH948A是否支持4320 X 1280 60Hz?

Guru**** 2598025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658101/ds90uh948-q1-does-ds90uh948a-support-4320-x-1280-60hz

部件号:DS90UH948-Q1

您好,

它显示DS90UH948A支持2k/3k。

DS90UH948A是否支持4320 X 1280 60Hz?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大,
    948A未发布,请通过电子邮件提出此问题,谢谢。

    此致,
    Steven