This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:SER,DES,LVDS,LVCMOS

Guru**** 2600115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658530/ds90ub927q-q1-ser-des-lvds-lvcmos

部件号:DS90UB927Q-Q1

您好~

正在寻找LVDS <-> LVCMOS SerDes解决方案的客户。

因此,我认为DS90UB927 <->DS90UB926组合可能适合客户应用。

有可能吗? 如果不是,您会建议正确的设备解决方案吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SC,
    听起来不错。 UB926/927支持来自LVDS输入-> FPD-Link => CABLE => FPD-Link -> LVCMOS输出的720p应用。

    此致,
    Steven