This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DS90UB948-Q1:DS90UB948-Q1's GPIO的问题。

Guru**** 2601875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658832/ccs-ds90ub948-q1-the-question-of-ds90ub948-q1-s-gpio

部件号:DS90UB948-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

我们有三个按钮和一个LED背光开关,我们需要使用四个GPIO,该端口是正确的GPIO组。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用GPIO0~GPIO3。

    此致,
    Steven