This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:用于TTL并行RGB输出的FPD链路III是否可以通过将FPD链路III设置为高Z来与其他设备共享并行IO?

Guru**** 2595835 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UA102-Q1, DS90UB926Q-Q1, DS90UB904Q-Q1, DS90UB902Q-Q1, DS90UB914Q-Q1, DS90UB914A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657980/ds90ub926q-q1-does-fpd-link-iii-for-ttl-parallel-rgb-output-can-share-parallel-io-with-the-other-devices-by-setting-fpd-link-iii-as-high-z

部件号:DS90UB926Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UA102-Q1DS90UB904Q-Q1DS90UB902Q-Q1DS90UB914Q-Q1DS90UB914A-Q1

我们的案例将使用FPD链路并行解串器,但这里是并行接口较差的部分。  

请参见下图

正如您在我们的案例中所看到的,我们使用一个应用处理器i.MX6 Quad。 主机处理器可配置为RGB输出/ BT.656输出/ LVDS输出。

我们还有一个8052基本视频处理器(编码器/开关)。 选定的Chiset为TW8823C (Renesas Intersil)。

TW8823数据表中有2组Path中的数字视频。 在我们过去的案例中,使用TW8836 HDMI Parallel和HD-TVI Parallel可以共享相同的TTL数据路径,但需要设置Vsync / Hsync / Clock开关以防止RX设备之间的干扰问题。 现在的问题是TW8823C没有LVDS输入支持,但TTL并行接口左侧。 我们需要与您确认TI的FPD链路III (如 DS90UA102-Q1 / DS90UB902Q-Q1 / DS90UB904Q-Q1 / DS90UB926Q-Q1 / DS90UB914Q-Q1 / DS90UB914A-Q1) 都可以设置为High-Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用PDB在稳定开机后控制输出。此外,某些部件还具有基于日/秒的输出启用引脚

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steven

    我的问题是FPDLINK III可以设置为High-Z Not Disable Output / Control Data Out (高Z不禁用输出/控制数据输出)。 在我们的案例中,FPD链路解串器的引脚将与其他2个器件互连:

    HDMI RX

    HD-TVI RX

    它们都使用并行RGB,并与目标视频处理器TW8823C链接在一起。

    因此,它们可能会相互干扰,除非将其他2个未使用的设备设置为High-Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明亮,
    如果您使用的是并行输入解决方案,则可以选择DS90UB926,它具有PDB/oen/OSS_SEL,以根据d/s第31页控制输出状态。谢谢。

    此致,
    Steven