This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MIPI CSI 2至4K LVDS转换器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658117/mipi-csi-2-to-4k-lvds-converter

您好,先生:

作为标题,TI是否具有 MIPI CSI-2至4K LVDS转换器解决方案?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中国北京市
    是否需要4K视频分辨率? 请与您的TI现场销售团队联系。谢谢。

    此致,
    Steven