This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1EVM:如何连接DS90UB948和DS90UB927。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655443/ds90ub948-q1evm-how-to-connect-ds90ub948-and-ds90ub927

部件号:DS90UB948-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:DS90UB927Q-Q1

尊敬的支持团队:

我已阅读规格内容。 DS90UB948Q-Q1可以向后兼容DS90UB927Q-Q1 FPD-LINK III  

我们正在尝试连接DS90UB927Q-Q1主板和DS90UB948Q-Q1主板。 但我们遇到了一些问题。

当DS90UB948Q-Q1输出到LVDS或LCD面板时,它将不定期闪烁。 如您所知,DS90UB927Q-Q1支持高达720p的数据速率,DS90UB948Q-Q1支持高达1080p的数据速率。

这两个主板之间是否有时间问题? 请问如何解决此闪烁问题?  我是否需要设置寄存器或修改硬件才能解决此问题?

我将问题记录到视频中,并将其上传到Google Drive,链接,如下所示:

https://drive.google.com/file/d/1AtklpVhCBISaMxLT25Hi_FzrhprcLiPH/view?usp=drivesdk

此致,

Apollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Apollo,
    UB927的720p和UB948的1080p无关紧要,它们在720p工作时完全兼容。
    对于您的问题,请检查您的案例中的PCLK,可能是系统受到干扰。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

      VOD (0x4B)寄存器设置是否会导致显示屏闪烁? 因为928的位[1:0]默认值是400 mV,但948是190 mV

    DS90UB928

    DS90UB948

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Appolo,
    它取决于UB948输出和显示控制器芯片输入之间的互连。请检查sch。它们之间是否有另外一个100欧姆? 很少有客户会在LVDS链路中使用两个100欧姆的错误,这会使输出摆幅变小,并导致位错误,然后闪烁。

    此致,
    Steven