This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找保护主机免受热插拔/插入SATA 6Gbps (eSATA)影响的设备

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658273/looking-for-device-which-protect-host-from-hot-swap-plug-in-sata-6gbps-esata

尊敬的团队:

我的客户正在寻找 能够保护其主机免受SATA 6Gbps热插拔/插拔影响的部件。 我认为它必须满足eSATA要求。  

请提出您的建议。

提前感谢。

此致,

Shai。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,

    从www.ti.com/hotswap开始。 单击“Tools and Software (工具和软件)”选项卡。 查看热插拔选择工具,了解离散热插拔/FET选择,以缩小选择范围以满足您的需求。 如果电流小于12A,则TI的集成FET Efuse产品可能更适合此应用。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tps2.594万.pdfe2e.ti.com/.../TIDA_5F00_00429-tidu792.pdfShai,0.0429万,

    查看5A集成FET (efuse) TPS2.594万A和参考文档TIDA_0.0429万 tidu792。  它可能是您想要的。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    谢谢你,我会检查你的建议。

    最佳,
    Shai