This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:DVI到LVDS,输出视频-1上的颜色较差

Guru**** 2600065 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658377/tfp401-dvi-to-lvds-bad-colors-on-output-video-1

部件号:TFP401

大家好,我们正在使用  TFP401 和 SN75LVDS83B的双芯片解决方案 将DVI输入转换为LVDS输出。我们还会遇到颜色问题,如“DVI到LVDS,输出视频颜色不好”。 我们已经完成了后续测试。

1我们发现无法显示真绿色,如果输入真绿色,则显示黑色。所有TFP401绿色输出均为低电平。

2如果我们更换DVI输入线,DVI-TMDS0和TMDS1,如果我们输入的是真正的红色,则LCD显示为真正的绿色,  

3 使用显示测试软件,显示梯度不能正常工作,可能有些颜色有问题。

4 我们更改EDID以更改显示频率,没有影响。

5 我们的设计遵循SLLA325A,(HDMI/DVI到LVDS桥接)。

6我们将尝试显示所有颜色以检查每个RGB输出  

您能给我们一些建议吗? EDID是否会影响结果?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否分享您的原理图? 从TFP401检查每个RGB输出的结果是什么?

    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了原因,根本原因是液晶屏具有8位或6位LVDS,参考是8位LVDS。 所以如果我们在6位LVDS模式中使用。 位7和位6将丢失。 那么颜色就不好了。
    解决方案1,将LCD模式更改为8位LVDS,
    解决方案2,更改原理图,在6位LVDS模式下将QE7-B7连接到83B D22,所有其他数据应在6位LVDS模式下更改。
    谢谢!