This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:SEL0和SEL1选项

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658671/ds125mb203-sel0-and-sel1-options

部件号:DS125MB203

在数据表的第17页上,表5显示SEL0和SEL1选项均相等。 如果channel_0和channel_1是独立的,则确实应该有SEL0不等于SEL1选项。 您是否确认。

谢谢.. XZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    XZ,您好!

    确认,您的假设是正确的。 该表用作表示驱动器0或驱动器1逻辑行为的方法。 它们可以单独使用。

    谢谢!

    Michael