This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万 IRHBR

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658610/dp83822irhbr

德拉斯,  

  我可以问两个关于 DP8.3822万IRHBR的问题吗? 谢谢你。

我的客户将此配置用作"贝洛"(红色矩形):

我的问题是:

1/ 如果我没有插入互联网电缆, 我是否可以获得FLP信号?  实际上,我无法 在 示波器中获得FLP信号。

   我不确定DP8.3822万是否始终在此配置模式下生成FLP信号。

2  我们在   基本模式控制寄存器(BMCR,地址0x0000)中使用bit[12]设置由regsiter配置启用的自动协商。

   插入 互联网电缆时,DP8.3822万可能在10BASE中工作,mybe在100Base中工作。 确定 DP8.3822万工作速度的主要因素是什么?  10BASE还是100Base?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,向您问好。

    1.如果不插入电缆,您将能够测量DP8.3822万的输出,您将看到来自DP8.3822万的FLP。 在您选择的模式中,FLP将从TD+/-过渡到RD+/-,然后再次快速返回。 这是因为启用了自动MDIX。 这是一个很好的设置。 您应该会看到FPP从DP8.3822万中出来!

    2.如果设置了自动协商,使用寄存器0x0位[12],并且通告了所有速度,如寄存器0x4中的设置, 然后,连接电缆后DP8.3822万的工作速度取决于另一端的速度。如果连接到DP8.3822万的另一端的PHY只能达到10M,则DP8.3822万将在10M时工作。 如果另一端的PHY可以执行10M和100M,并且也处于自动协商状态,则DP8.3822万将选择100M模式。

    此致,