This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/HD3SS2522:HD3SS2522原理图问题

Guru**** 2602305 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653842/rtos-hd3ss2522-hd3ss2522-schematics-issue

部件号:HD3SS2522

工具/软件:TI-RTOS

您好,先生
我有 一 个HD3SS2522示意图问题,如下所示。

 正极/负极连接方式是否正确或不是红色标记部分?

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hugo:

    USB3.x规范允许极性反转,检测连接后,PHY必须执行极性检测并针对检测到的极性进行自我配置。 因此,这不是一个原理图问题,您也可以利用这种灵活性来改进布局设计。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego先生

    我有以下两个问题。

    1.如何 将CSBU1,CSBU2与HD3SS2522连接?  

      

    2.  如何使用重置功能?

    感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HD3SS2522不使用SBU引脚。 您可以将C型插座的SBU引脚连接到1M欧姆下拉。 您可以将RST引脚连接到上拉式。

    此致,
    Brian