This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS387:支持SN74LVTH1.6245万ADGGR的串行连接,带信号共享

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657819/sn65lvds387-series-connection-from-sn74lvth16245adggr-support-with-signal-sharing

部件号:SN65LVDS387

您好,

我有一个要求,即我有一个单端信号,该信号将被分割成100个LVDS信号。

所以我把这个单端信号给 了SN74LVTH1.6245万ADGGR单端缓冲器。  

在该缓冲器的输入处,有一个LVDS接收器 SN65LVDS390D。 此单端信号连接至单端缓冲 器SN74LVTH1.6245万ADGGR的6个引脚

在单端缓冲器输出处,信号由6个输出驱动,并连接到一个LVDS驱动器SN65LVDS387DGG的16引脚。

有了这个系统,我不确定这种信号分割是否会得到解决。

请帮帮我。 此实施是否有任何问题? 我是否需要修改此内容?

下面是简单的理解图表。

请尽快帮助。

谢谢,此致,

Nanuda M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您对我们产品的关注。
    我已经指派了一名支持工程师,因此您应该很快就会得到响应。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manuda,您好!

    原则上我看不到这方面的任何问题,只要您的信令速率可由SN74LVTH1.6245万ADGGR处理(上升时间为3.7 ns)。 您的信号速度有多快?

    此致,
    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaser,

    单条线路预计支持20Mbps的数据速率。

    谢谢,此致,

    Nanjunda M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manuda,您好!

    20Mbps应该没问题。

    此致,
    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaser,

    此设置支持的最大数据速率是多少?

    如何计算相同的值?

    谢谢,此致,
    Nanjunda M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nanjunda,

    最大支持速率通常取决于最大上升/下降时间。 SN74LVTH1.6245万ADGGR的上升时间最长(3.7 ns),因此它支持的最大交换速率大约为1/(3*tr),其产生的速率约为90 Mbps。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaser,

    感谢上述输入,在上述设置中,我还有一个问题,就是SN65LVDS390D的单个输出是否可以驱动SN74LVTH1.6245万ADGGR的6个输入?
    有人尝试过吗?

    谢谢,此致,
    Nanjunda M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nanjunda,

    我不知道是否有人尝试过。 但是,SN74LVTH1.6245万ADGGR的最大输入电流仅为5 uA (到A/B输入),SN65LVDS390D的输出可以为该x 6提供无问题的电源(请参见数据表中的图5)。

    此致,
    雅瑟