This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH927Q-Q1:DS90UH927Q-Q1的使用问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH927Q-Q1, DS90UH928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658529/ds90uh927q-q1-using-problem-about-ds90uh927q-q1

部件号:DS90UH927Q-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UH928Q-Q1

尊敬的各位:

DS90UH927Q-Q1的使用存在一些令人困惑的问题,如下所示:DS90UH927Q-Q1和DS90UH928Q-Q1是否支持相互控制? 控制定时又如何呢?(FG:只能在DS90UH927早期通过 FPD III初始化DS90UH928,但 在初始化DS90UH928时,DS90UH927不能通过FPD III初始化? ) 谢谢,期待您的回复!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    927和928可以实现双向I2C控制。 一旦您获得锁定和通过,双向控制就会起作用。  

    此致,

    Cera