This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:关于覆盖长电缆的级联连接

Guru**** 2932520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658022/tusb212-about-cascade-connection-to-cover-long-cable

部件号:TUSB212
主题中讨论的其他部件: TUSB211

您好,

客户正在考虑在  级联连接中使用TUSB212以覆盖长电缆。
我收到了客户的两个问题。

1. TUSB212 是否可以串联使用?
  是否可以在主机和设备之间串行连接3台以上的设备?
 您是否在级联连接中使用了成熟的设计?

2.是否有TUSB212  可以补偿的均衡器增益(xx Hz时为+xx dB)的测量值?
  例如 ,对于TUSB1002, 数据表中介绍了以下内容。
      
   

您能给我建议吗?

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TUSB212可以级联连接。 让我确认您可以串联连接的设备数量以及EQ的估计值(dB)。 我将很快回复您。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣地亚哥,

    感谢您的回复。
    我期待着收到您的意见。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们在级联中测试了多达4个TUSB212,并在级联应用中使用低EQ值观察到更好的结果。 关于EQ级别,其性能与TUSB211相似。请参阅以下链接,它的EQ级别估计值以dB为单位。

    e2e.ti.com/.../218.1171万

    此致,
    迭戈。