This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:输出Z问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655735/am26ls31-output-z-question

部件号:AM26LS31

团队,

我的客户对该设备有一个问题:1A电涌,晶体管打开时,如果他在输出Z上施加电涌,什么可以防止schotkey消耗过大电流? 他还想知道与设备内的输出Z相关联的电阻值。

此致,

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伦,

    我有几个问题要问您。 当晶体管打开时,您是否假定输出Z为逻辑L? 您指的是哪个schotkey和电阻器? 我不确定驱动器输出是否可以承受1A电涌。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当晶体管打开时,您是否假定输出Z为逻辑L? >>>标记的晶体管

    您指的是哪个schottkey和电阻器? >>>三个标有"R"的电阻器;无schottkey

    我不确定驱动器输出是否可以承受1A电涌。 >>>甚至持续33微秒?  浪涌是减振正弦波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚伦,
    我将尝试挖掘电阻值,但不能保证成功。 1A 33us电涌是IC的大电流。 有关 详细信息,请参阅本说明(www.ti.com/.../tiduas1a.pdf)。 迄今为止,SNx5LBC184是唯一具有内置浪涌保护的RS485收发器。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚伦,
    我无法找到电阻值。 但是,您还有任何关于ESD保护的问题,请告诉我。
    此致,