This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1510:恢复启用时间

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658536/thvd1510-re-de-enable-time

部件号:THVD1510

大家好,团队成员

我对重新启用/取消启用时间有一些疑问

1)一般情况下,485芯片,我们将Re和DE连接在一起。 但它们具有不同的启用时间,请参阅以下数据。 当部件从接收器更改为驱动器时, 从VCC到0V的时间需要500ns,但从0v到VCC的时间需要8us。 那么,最后一个变化将由哪个时间来决定。

2,如果两针独立控制,则两 个都已启用。RXD能否接收TXD数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiao Zhu,

    1)如果将两个EN结合在一起,启用时间将约为500纳秒。   当设备从TX和RX均已禁用的状态(设备处于低功耗待机模式)中退出时,需要8US启用时间。

    2)是的。 如果TX和RX均打开,则RXD输出应遵循TXD。

    如果您对 THVD1510还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    好