This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP15:温度范围?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658144/sn65lvcp15-temperature-range

部件号:SN65LVCP15

数据表的修订版B在其建议的工作条件中提到-40至85C的温度范围。  

但是,在许多其它位置,提到的温度范围为0-85C (数据表封装信息,网站参数)

您能否确认-40至85 C工作范围。

Thx,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    请给我们几天时间来了解一下。 由于以前版本的数据表显示的工作温度为0-85C,我们需要仔细检查包装信息和网站参数是否需要更新。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    我已经与发布此设备的原始团队进行了双重检查,我们确认工作范围是-40至85°C。 我们正在更新TI.com站点和参数,以符合数据表中-40至85C的规格。

    谢谢!

    Michael