This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1782:示意图审查请求

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654576/sn65hvd1782-schematic-review-request

部件号:SN65HVD1782

您好,

您是否能够为我查看随附的示意图? (RS485: SN65HVD1782,RS232:TRS3122)

谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    感谢您与我们联系。 从第一次看,我找不到任何重大问题或错误。

    对于RS-485部件:

    唯一值得注意的是,由于SN65HVD1782具有内部故障安全功能,因此无需使用外部故障安全网络。 请查看此处以获取更多信息:

    https://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/f/142/p/64.0404万/2362531#2362531</s>236.2531万 236.2531万

    除此之外,我还在查看TLP175A的当前建议。 典型正向电流指定为5 mA,而使用当前330欧姆电阻器时,电流为10 mA,即设备规格中的电流。

    对于RS-232部件:

    这里没有发现任何错误,所有大写在GPIO引脚上也看不到良好的TTL电平。

    如果这对您有帮助,请告诉我。 不要犹豫,继续提问。

    此致  

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dierk:

    是的,您的回答对我们帮助很大。 感谢您的支持!

    我的客户对原理图还有一些其他问题:

    1.对于RS-485电路,您是否意味着可以移除D1802/D1803,1803,因为SN65HVD1782中提供了故障安全功能?

    2.对于部件 TLP175A,Ron 25 Ohm (典型值) / 50欧姆(最大) 端接电阻器出现问题。   我会将其替换为VO1400AEF (请参见随附文件)。 VO1400AEF的负载电流100 mA是否 足够?

    请评论! 谢谢你。

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    1.故障保护网络在您的机箱中包含R1801和R1812,它们将A和B总线线路拉拔,以确保始终为总线提供定义的电压。 您可以在此处找到更多信息(第10,11和12页):  

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件5417.1106.slla036d.pdf

    2.100 mA足够电流,因为终端电阻器约为120欧姆,差分电压通常约为3 V,当总线由驱动器驱动时,差分电压驱动约25 mA电流。 我看不到任何附件,如果还有其他问题,您可以再次上传。 您也可以搜索E2E以查找类似主题,例如 :https://e2e.ti.com/support/applications/automotive/f/26/t/30.6385万

    此致  

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dierk:

    感谢您的详细回复!

    此致,

    徐耀华