This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:TPD2S300:CC线路电容器选择

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653783/tusb320lai-tpd2s300-cc-line-capacitor-selection

部件号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他部件:TPD2S300

我需要计算 TPD2S300的CC线路电容器选择。

我发布了以下内容:-

https://e2e.ti.com/support/interface/circuit-protection/f/389/t/65.1056万

于是我就发了文  

https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/651328</s>65.1328万 

从这些反应来看,我仍然很难选择所需的电容器(如果需要任何电容器?)

有人有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    对于PD应用,放置一个满足tDRP最大值= 1ms的电容器,因此您应选择一个时间常数满足此定时要求的值。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis Omar Moran:

    感谢您的回复。 请您详细解释一下您的意思。  

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    根据Type-C规范,在供电应用中,放置在CC线路中的电容器应满足tDRP=1ms的要求,我的意思是此类电容器需要达到至少此参数才能正常工作的时间常数。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Luis Omar Moran:

    1.您是指数据表中的tDRP吗? (“DFP模式下的TUSB320HA或TUSB320LA完成到UFP的DFP并返回通告的期间”)? 如果是:那么您能解释一下这与电容器的关系吗? 此外,如果是,我正在实施统一计划,那么这甚至是相关的。 如果否-那么请您概述电容器的"时间常数"与什么参数相关,以及如何测量\定义

    2.您的回答与我关于电容器的值的第一个问题有何关系,以便保持在USB PD 3.0 规格范围内,在CC通道上,需要200pF的最小电容和600pF的最大电容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题已在此帖子中得到解决:

    e2e.ti.com/.../241.8071万