This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:引脚1标识符形状/尺寸

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657944/tpd4s012-pin-1-identifier-shape-dimension

部件号:TPD4S012

您好,支持团队,

我的客户需要知道TPD4S012DRYR的引脚1的尺寸。

数据表中提到“引脚1标识符,引脚形状将按设备修改”,但没有关于引脚1实际形状/尺寸的详细信息。  

请你告诉我这些信息。

此致,

开泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开泽山

    下一页显示了客户应具有的布局着陆模式。 即使引脚1不是一个矩形,该垫也应该是相同的。

    此致,
    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡梅伦-桑,

    感谢您的回答。 我知道针脚1不是一个反转,但其X-Y痴呆与其他针脚相同。 此外,数据表第3页的引脚配置中的数字仅为图像。

    此致,
    开泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开泽山

    我指的是你拍的那张照片后面的那一页。

    即使引脚1的形状不同,其占地面积也是相同的。

    此致,

    Cameron