This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:CC线路电容

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658213/tusb320lai-cc-line-capacitance

部件号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他部件: TPD2S300

我有一个使用 TUSB320LAI的设计,我使用 TPD2S300来保护CC线路。 我现在尝试为2个芯片之间的CC线选择适当的电容值。 但是  ,我还没有得到TUSB320LAI电容的明确值!  

建议我在测试设备时使用试验和错误方法,以获得最佳电容器值。  

我被告知,如果 CC通道上的总电容超出200pF -600pF的范围,那么两个PD控制器之间的PD通信可能不会发生(过大的电容可能会导致延迟过长)。 如果我将设备与所连接的主机之间的此通信用作电容器的正确值的指示,我认为这将非常困难,并且由于条件的变化(不同的主机,温度系数等),测试将变得复杂 有何进一步的建议?

如何测量CC线的电容以帮助确定我是否选择了正确的电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    如您所述,PD规范规定CC线的范围为200-600pF。 TUSB320LAI远远低于此值。 根据设计团队的说法,CC线路上的内部电容应仅为电极片,ESD和寄生物。 我们没有"特定"值,但范围为30-150pF。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你