This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:推荐的外设电路

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656611/iso1050-peripheral-circuit-recommended

零件号:ISO1050

鹿

 我的客户在产品中使用ISO1050,测试时发现 CANH Trise, CANL Trise,Diff Trise,CANH Tfall,CANL Tfall,Diff Tfall时间比他们需要的要短。  此外,CANH和 CANL的功率也低于它们所需的功率。 您能帮我提供一个推荐用于ISO1050的外设电路吗? 谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    感谢您将您的问题提交到工业接口论坛。

    差分输出信号上升时间和下降时间在ISO1050数据表的6.9 切换特性:驱动器部分(数据表第8页)中定义。

    如表中所述,这些测量值处于数据表图10中的测试条件下:60Ω Ω 负载,100pF电容负载。 不同的载荷可产生不同的正时结果。

    澄清:这些时间是太快还是太慢? 如果速度太快,为什么这是他们的系统的问题?

    您是否还能说明CANH和CANL功率的含义低于他们的需要? 您是否说驾驶员的动力不足,无法驾驶他们的巴士? 他们的要求是什么?

    以下是ISO1050的基本电路建议:

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    大约一周后,我还没有收到您的回复。 我假设您能够解决ISO1050的定时和电源问题。 如果不是这种情况,请回复此主题或开始新主题,我将很乐意为您提供支持!

    此致,