This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:关于Tijit:最坏情况下差分输入时钟抖动容差

Guru**** 2598285 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656203/tfp401a-q1-about-tijit-worst-case-differential-input-clock-jitter-tolerance

部件号:TFP401A-Q1
主题中讨论的其他部件:TFP401A

尊敬的支持团队:

最差情况下差分输入时钟抖动容差至少为50ps。

我认为此规范定义为最大时钟频率(165MHz)。

我的客户使用50MHz。

在这种情况下,您能否告诉我最大抖动规格?

此致,

 杉山正明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masaaki您好!
    我们将审核原始数据,以查看您的目标频率是否有可用的特征参数数据。 我稍后会再介绍详细信息。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joer-San;

    感谢您的快速重播。
    我正在等待您的回答。

    此致,
    杉山正明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TFP401A允许的最坏情况下输入时钟抖动为133ps。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Joer-San:

    感谢您的支持。

    此致,
    杉山正明