This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:印刷电路板模式宽度

Guru**** 2927420 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658057/sn65hvd72-pcb-pattern-width

部件号:SN65HVD72

您好,

我想使用SN65HVD72(250kbps)设计RS-485接口。

以红色显示的建议印刷电路板样式宽度是多少?

此致,
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seishin,

    最佳宽度是提供与将要使用的电缆匹配的特性阻抗(在大多数应用中,这类似于120欧姆或100欧姆差分)。 大多数PCB编辑器都可以进行此计算,而且还可以在线找到免费的计算器工具。 但是,在大多数情况下,由于大多数应用中的迹线长度与电缆相比以及与RS-485信号的过渡时间相比会较短,因此这种宽度不是太重要。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    感谢您的回答。

    此致,
    Seishin