This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501:仅接收模式设置

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658046/tlk2501-receive-only-mode-setting

部件号:TLK2501

大家好,

我的客户将仅使用TLK2501作为Rx。 所以客户想知道
如何设置TLK2501.

我认为TLK2501只能作为具有以下设置的Rx工作。
这是否正确?  请告诉我。

仅接收模式设置:

・LCKREFN:通过3K~5kΩ 电阻器向上拉至VDD

・TXD0~TXD15,LOOPEN,TX_EN,TX_ER:通过3K~5kΩ 电阻器向下拉至GND

・DOUTTXP,DOUTTXN:打开

・RREF:打开

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fumio,

    仅适用于接收模式:

    - LCKREFN:通过3K~5kΩ 电阻器向上拉至VDD
    - TXD0~TXD15,TX_EN,TX_ER:打开(内部下拉)
    - LOOPEN:下拉。
    -DOUTTXP,DOUTTXN:打开
    - RREF:打开

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    感谢您的快速回复。
    您的回答非常有帮助。
    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano