This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041 1.2 模式问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041A, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658036/tusb8041-tusb8041-bc1-2-mode-issue

部件号:TUSB8041
主题中讨论的其他部件:TUSB8042

大家好

     TI TUSB8041 SUPPROT Apple模式( 1A / 2.1a / 2.A ) 1.2 是否启用]?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kello Kerr,

    我们建议在所有新设计中使用TUSB8041A而不是TUSB8041。

    TUSB8041A支持某些Apple充电模式(ACP1和ACP2),但TUSB8042支持所有ACP1,ACP2和ACP3模式。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge

         感谢您的大力支持。