This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:20Mbs的传输距离有多长

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658127/sn65hvd75-how-long-is-the-transmission-distance-of-20mbs

部件号:SN65HVD75

您好,先生:

作为标题

我们的电缆为CAT-5,数据速率为20M bps。
我们想知道SN65HVD75/78可以支持的长度是多少?
谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu-Cheng,

    感谢您与我们联系。 电缆长度或传输距离与数据速率之间存在直接关联。 长电缆会使信号衰减,并且损耗会随着频率的增加而增加-接收器无法正确理解信息。 因此,一个很大的因素是电缆的特性,特别是需要较小的容量。

    对于高达20 Mbps的传输速度,传输长度估计为30 m 到60 m 的范围,抖动百分比为5 % 到10 % ,大多数应用程序可能都可以接受。 要了解有关抖动的更多信息,请在此处查看: /cf-file/__key/communityserver-discussionse-components-files/138/4555.slla375.pdf

    如果这对您有帮助,请告诉我,不要犹豫,再问其他问题!

    此致  

    迪尔克