This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:如果不使用,需要内部上拉电阻器?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658348/tca9539-int-pull-up-resistor-required-if-not-used

部件号:TCA9539

我想仔细检查一下,即使不使用中断功能,INT引脚上也没有需要上拉电阻的内部要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Cassidy,

    INT引脚是一个输出,如果不使用,则您可以在没有上拉电阻器的情况下保持其浮动。

    -Bobby