This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万YB:DP8.3848万YB的热特性

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657877/dp83848yb-thermal-characteristics-of-dp83848yb

部件号:DP8.3848万YB
主题中讨论的其他部件: DP8.3848万CDP8.3848万VYB

在查看DP8.3848万YB的数据表时,似乎存在不一致。  表5.4 显示了带有LQFP封装的DP8.3848万YB部件。  订购信息显示为HLQFP封装,封装底部有散热垫。  奇怪的是,对于HLQFP封装,表5.4 中显示的热阻比没有散热垫的LQFP更差。

表5.4 似乎有错误,它应该在DP8.3848万YB下显示软件包类型HLQFP。  对吗?  

我在极端温度条件下使用设备,热阻对我来说非常重要。  我需要正确。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Russ:

    包装类型指示灯在DP8.3848万C/I和DP8.3848万VYB/YB之间交换。

    DP8.3848万YB采用HLQFP封装,TI标识PTB。  PTB封装包含一个散热垫。  HLQFP封装的热阻是两者中较低的。  仅交换软件包类型。  我将注意到这一交换意见,以供今后修订。

    此致,