This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GD7.5232万:开机时GD7.5232万输出信号问题

Guru**** 2870410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657604/gd75232-gd75232-output-signal-issue-when-power-on

部件号:GD7.5232万
主题中讨论的其他部件: GD6.5232万

尊敬的所有人:

   我的客户使用的是RS232端口GD7.5232万,反馈有问题,连接的是电路。

   电源序列遵循 VDD-VSS-VCC-VIO (-12V至12V 至5V), 当+12通电时,输出引脚 的脉冲 最高为3V,然后 降至

  信号 输入前为-12V (正常电压)。我们 怀疑 此IC是否正常?  我们如何 才能消除脉搏?  请帮助检查,

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用我们的设备。 GD7.5232万的电源顺序 应为:(引用数据表)  

    GD6.5232万和GD7.5232万的通电顺序如下:

    1. VSS

    2. VDD

    3. VCC

    4.I/O

    通电后输入的状态是什么,它是否偏向浮动? 您可以参考此帖子的波形(e2e.ti.com/.../224.8651万) 以了解有关设备的先前讨论。 如果您有任何疑问,请告诉我,请告诉我。

    此致,


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我遵循这个顺序,当VDD +12电源,输出引脚的脉冲高达3V (不是信号输入)时,它是由GD7.5232万产生的? 此IC是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以上传波形吗? 或者,如果您可以确认它们看起来像这样,它们可能是正常的。 谢谢!