This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:布局指南

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658140/dp83867e-layout-guidelines

部件号:DP8.3867万E

大家好,团队成员

您是否有关于DP8.3867万的更多详细布局指南? 数据表中的指南非常简单。

一个案例需要您给出一些评论

从PHY到转换的跟踪与20 cm 有关,并在两者之间有连接器。 我知道它会降低信号质量。 但如果他们这样做,风险又如何?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xiao Zhu,

    很难预测连接器对MDI端的影响。 我们提供DP8.3867万E EVM作为参考设计。 除了经过批准的布局之外的布局很难保证,因为它们通常会导致EMI/EMC或合规性测试出现问题。

    如果在MDI路径中使用额外的连接器,请确保严格遵循特征阻抗。 在带有MDI轨迹的连接器上放置大量接地引脚。

    此致,