This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:将ESD等级提高到10kV

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD13S523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658201/sn65dp141-enhance-esd-grade-to-10kv

部件号:SN65DP141
主题:TPD13S523中讨论的其它部件

您好,

是否可以使用 TPD13S523保护DP141? 我想将ESD等级提高到10kV (接触放电)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jerry

    是的,它应该起作用。

    此致
    弗朗西斯科