This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:模式生成的时钟数据

Guru**** 2599435 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656419/ds90ub954-q1-clock-data-for-pattern-generation

部件号:DS90UB954-Q1

你(们)好

我正在使用连接到Cypress的MIPI CSI2到USB驱动程序CX3的954。 在连接整个系统之前,我想使用954的模式生成功能对其进行测试。 CX3的配置工具询问我有关PLL时钟,PCLK时钟 和CSI RX LP到HS时钟的信息。 如何知道此信息? 谢谢!  

此致

Natalia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    PLL时钟和LP至HS时钟不是我们在954中控制的参数,可能是与CX3相关的特定设置。 PCLK可以根据每帧的总垂直线数*每帧的总水平线数*每秒帧数计算得出。
    在954的模式生成器中,在PGEN_TOT_LPF,Number Total Lines per frame和PGEN_LSIZE (以字节为单位的视频行大小)中输入相应的值。 有关模式发生器功能的详细信息,请参阅DS90UB954-Q1数据表中的7.5 11部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢! FPS如何从寄存器上的值获取该参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuly,您好!

    FPS可根据行周期(第0页间接访问寄存器的0x0a和0x0B)和每帧的行总数(第0页间接访问寄存器的0x0c和0x0d)来确定。 请记住,线段周期以10 ns为单位计算,除非CSI-2模式设置为400 MB操作,在这种情况下,单位时间相关性为20 ns。

    FPS = 1/(行周期x行总数)

    此致,
    佐伊