This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] M.2 SATA至3.0

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657637/m-2-sata-to-usb3-0

主题中讨论的其他部件:TUSB9261

我们是否有适用于NB应用程序的M.2 SATA to 3.0 的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stacy,

    您能否更详细地描述应用?  我们为USB和SATA制作中继器,但我不确定这是否是您要寻找的。

    什么是NB?

    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stacey:

    TUSB9261是3.0 到SATA桥接器。

    此致,
    豪尔赫