This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:DisplayPort MST集线器

Guru**** 2600035 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657402/tusb8044-displayport-mst-hub

部件号:TUSB8044
主题中讨论的其他部件: SN65DP159

你(们)好

我们可以将TUSB8044芯片用作3端口DisplayPort MST集线器。

如果是,是否有此中心的参考项目

 

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Igor:

    不是,TUSB8044是标准USB集线器,由USB Type-C规范定义:
    "USB集线器端口不应实施或传递备用或附件模式。"

    根据USB Type-C规范的定义,我们确实有"备用模式扩展器"或"坞站"的参考设计。 请查看 www.ti.com/.../tida-0.1243万上的“USB Type-CTm和带视频和充电支持参考设计的供电迷你锁”www.ti.com/.../usb-ctm-minidk-evm上提供了评估板

    此致,
    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge。
    感谢您的回复和建议。
    我提出这个问题是因为我在芯片的数据表中看到了DisplayPort实施:

    U7 (DP集线器)是什么? 哪一个?
    此致。
    Igor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Igor:

    这取决于您的应用程序。
    如果您需要支持DP备用模式的单个DFP,您只需拥有DP重压器即可补偿信号丢失(例如 SN65DP159),但如果您需要多个支持DP的DFP,则需要MST集线器/DP分离器,如MegaChips' STDP4320,该分离器正用于MiniDock参考设计。

    此致,
    豪尔赫