This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:CSI-2发射器频率计算

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654854/ds90ub964-q1-csi-2-transmitter-frequency-calculation

部件号:DS90UB964-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB913A-Q1

[ DS90UB964-Q1 ] CSI-2发射器频率计算

您好,

您能帮我弄清楚CSI-2发射器的频率吗?
从下面的参考文章中,这一估计是否有效?

[ Horizontal Pixel Count ] x [ Vertical Pixel Count ] x [ Frame Rate ] x [ Bit Width ]= CSI-2 Transmitter Data Rate

因此,如果我使用相同的示例作为参考文章,

1280 x 720 x 30 x 12 = 331.776Mbps
因此,400Mbps或800Mbps设置可以支持此功能。

我的客户会在RAW10模式下使用更高的分辨率,例如下面的公式。

3000 x 1000 x 30 x 10 = 900Mbps
因此,在这种情况下,客户需要使用1.6Gbps或1.472Gbps模式。



这种估计是否正确?
谢谢!




DS90UB964-Q1:CSI-2 TX频率
e2e.ti.com/.../62.3778万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    以下是您可用于此操作的方程式:

    总数据速率=[#活动水平像素+水平消隐] x [#活动垂直线条+垂直消隐] x [帧速率] x [#位/像素]

    车道速率=总数据速率/#车道

    我不确定您是否在原始计算中包含空白。 另外,请记住,您帖子中的表中的Csi-2 Tx频率是指每个通道的Csi-2速率,而不是总数据速率。

    此致,
    佐伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Zoe,

    非常感谢您的解释! 这对我来说是一个很好的参考!
    我会咨询我的客户!

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ken:

    很高兴我能帮到你!

    此致,
    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我佐伊,

    很抱歉,让我再来一次。
    如下图所示,我的客户使用DS90UB913A-Q1 10位模式,但实际数据仅为8位。
    在这种情况下,应该使用哪种8位或10位来计算数据速率?

    总数据速率=[#活动水平像素+水平消隐] x [#活动垂直线条+垂直消隐] x [帧速率] x [#位/像素]

    感谢您的支持。
    此致,


    (根据其他帖子上的讨论更正了图纸)

    DS90UB964-Q1:RAW10 8位模式
    e2e.ti.com/.../2418431 241.8431万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    查看发射器(解串器)侧时,应使用8位。

    此致,
    佐伊