This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高压USB PD电源开关

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658089/high-voltage-usb-pd-power-switch

主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万TPS6.5981万

大家好,

我的客户考虑在其USB PD系统中使用以下电源开关。
- NX20P5090

是否有任何TI器件与上述器件类似?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    我们的VBUS保护电路位于PD控制器(TPS6.5982万,TPS6.5981万,TPS6.5986万等)内部。 不幸的是,我们没有独立的VBUS保护芯片。 我希望这能帮助你:-)

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。