This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:用于QSGMII

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410, DS125DF410, DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657913/ds100df410-use-it-for-qsgmii

部件号:DS100DF410
主题中讨论的其他部件: DS125DF410DS110DF410

您好,

我想我们也可以将其用于QSGMII,或者您可以推荐其他部分。

在此设计中,我们有12xQSGMII线条和4x10.3125G

您能否提供一些有关为QSGMII重新编程DS100DF410的说明?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较低的5G速率可能只需要一些CTLE补偿即可打开眼睛。  在这种情况下,DS100DF410可以使用与1G以太网信号相同的编程技术。

    对于1GbE应用程序,需要绕过CDR,方法是将寄存器0x09的覆盖位5设置为1,并将寄存器0x1E的数据mux位[7:5]设置为3'b000。

    DS110DF410或DS125DF410也可用于QSGMII。  它们具有可编程的CDR,也可以重新调整数据的时间。  这将提供更好的信号完整性。

    此致,