This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:寄存器和速率引脚设置的优先级关系

Guru**** 2928310 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658243/ds80pci402-relation-for-priority-the-register-and-rate-pin-setting

部件号:DS80PCI402

请告诉我以下四个要点,说明寄存器设置和速率引脚设置的优先级(第1代~3代);

①RATE引脚设置的优先级高于寄存器默认设置,是否正确?

“由SMBus ②Once寄存器,DS80PCI402是否根据速率引脚而是SMBus寄存器设置移动?

③If以上是正确的,我认为设置优先级是“默认设置<速率针脚设置< SMBus设置”,是否正确?

④If DS80PCI402设置始终使用SMBus,速率针脚设置是否正常? (VDD,GND,浮动等)  

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi - San,

    1.是的,速率引脚相对于寄存器默认值具有更高的优先级。

    2.为了切换优先级并使SMBus >速率引脚,应用程序必须在寄存器0x08中写入覆盖位。  则SMBus设置将优先。

    3.见2

    4.如果计划使用SMBus覆盖来控制速率,我建议将配置引脚速率设置为浮动。

    此致,