This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:SDA和SCL能否互换?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658175/pca9306-can-sda-and-scl-be-interchanged

部件号:PCA9306

您好,

我刚刚在设计中看到,我完全拧紧了SDA和SCL的连接,即从我的传感器到 PCA9306的SCL引脚,从SCL到SDA。 从理论上讲,这不应该是问题,因为IC刚刚转换了电压...如果我们讨论常规电压转换器的话。 那么,专用于I2C的PCA9306又怎么样呢? 如果我将SDA和SCL互换,它是否仍然有效?

此致,
DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Den:

    这应该不是问题- PCA9306的两个通道是独立的,使用相同的电路,因此每个通道都可用于任一I2C线路。

    最大