This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09:TPS3244 I/O的ESD保护

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658164/tpd1e10b09-esd-protection-for-tps3244-i-o

部件号:TPD1E10B09

您好,

客户现在考虑将TPD1E10B09用于具有8KV空气和4kV触点ESD要求的TPS3244 I/O。  但是,他们提到TPS3244的I/O最高可达20V。  是否有合适的解决方案代替TPD1E10B09?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼-


    不幸的是,我们目前没有任何具有高达20V的备用电压的ESD解决方案。  


    谢谢!

    Alec