This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:有关DxSEL,OE和HPDC引脚的输入阻抗和下拉电阻器的问题

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657428/hd3ss215-questions-about-the-input-impedance-and-pull-down-resistor-for-dxsel-oe-and-hpdc-pins

部件号:HD3SS215

团队成员,您好!

我的一位客户对 HD3SS215IZQE有以下问题:

1)引脚A1–DxSEL             此输入的阻抗是多少? 未在数据表中指定。

2)引脚B7–OE                    此输入的阻抗是多少? 未在数据表中指定。

3)引脚J1 - HPDC                他们在该输出中采用了外部10K下拉电阻。 应该没有问题。 你怎么看?

请您提供建议吗?

提前非常感谢。

此致,
Massimiliano de Cristofaro
德州仪器(TI) FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Massimiliano,

    我们正在处理您的案例,感谢您的耐心等待。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Massimiliano

    这些是在EVM上测得的值

    EVM上测得的阻抗为:
    OE 9.37M
    DXSEL 9.36M

    源应已将此信号下拉,我们建议使用100k电阻器。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Francisco:

    非常感谢您的支持。

    我已将此邮件发送给客户。

    此致,
    Massimiliano。