This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:链路丢失检测

Guru**** 2478625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655589/dp83822if-link-loss-detection

部件号:DP8.3822万IF

大家好


您是否介意询问DP8.3822万IF?
我们有一些关于链路丢失检测的问题。

<问题1>
在phy端,phy如何检测链路丢失?
在250US期间,没有传输amongs phy,phy是否检测到链路丢失?
还是包括 低质量数据/链路损耗?
然后,当 链路丢失恢复为正常模式时, 在  250US期间进行正确的数据通信,是否没有链路丢失条件?


在PHY和MAC (CPU)之间 ,检测链路丢失的最佳方法是什么?
要读取寄存器? 还是LED (链路)端口连接到CPU中断端口?
此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:

    如果所需的链路损耗时间少于250US,则DP8.3822万支持快速链路断开功能。 然后,DP8.3822万可以根据多个条件启用链路关闭,如RX错误计数,能量损耗等。这些参数可单独控制。 有关详细信息,请参阅数据表的快速链接关闭功能部分。

    最好将链路LED连接到CPU中断端口。 如果通过寄存器访问检测到链路丢失,CPU将必须持续轮询PHY的链路状态位。 这将增加CPU的大量开销。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha San

    感谢您的回复!

    我们可以了解快速链路丢失检测。

    我们想知道   的是正常情况下的链路丢失检测(250US)。
    检测条件是否与快速链路检测相同?
     当检测时间为250US时,我们的识别是否正确?
    -RX错误计数
    -MLT3错误计数
    低SNR阈值
    -信号/能量损失

    我们需要您的帮助。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha San

    我们很抱歉催促您,但您能回复我们吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha San

    我们猜您的日子太忙了,但您能回复我们吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha San

    您能告诉我们您的情况吗?
    很抱歉,我们对链路断开没有足够的了解。
    我们的问题是与802.3 的关系,否则, 它与设备无关。

    感谢您的帮助。

    此致,

    松本博塔


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:

    是的,正常链路损耗约为250US,但数据表的计时部分中未列出此参数。 此编号应用作指导。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha San

    感谢您的回复!

    此致,

    松本博塔