This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501:当Rx输入丢失(VID=0mV)时,Tx输出空闲代码。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657640/tlk2501-when-rx-input-is-lost-vid-0mv-tx-outpus-idle-code

部件号:TLK2501

大家好,

我的客户观察到,当LCKREFN高且Rx输入时,TLK2501 Tx输出空闲代码
丢失(VID = 0 mV)。 客户询问这种行为是否正常。
我认为这种行为是正常的。 这是否正确?  请告诉我。

客户希望仅将TLK2501用作Tx。 所以客户问我们怎么做。
TLK2501具有“仅传输”模式(LKREFN=低)。 在此模式下,CAN TLK2501输出正常数据
即使Rx输入丢失? 请告诉我。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fumio,

    由于TX路径独立于RX路径,因此可以在传输模式下配置TLK2501。 此设备有2种时钟运行模式:GTX CLK或RX_CLK。 当LCKREFN断言为低电平时,设备配置为仅传输模式,因此RX信号将处于高阻抗状态。 您看到的行为是正常的。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    感谢您的及时回复。
    您的回答非常有帮助。
    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano