This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:RTM,THVD1451,THVD1452和THVD1450

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1452, THVD1450, THVD1451, THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657254/thvd1451-rtm-of-thvd1451-thvd1452-and-thvd1450

部件号:THVD1451
主题中讨论的其他部件:THVD1450,THVD1452 THVD1410

尊敬的专家:

我的客户对THVD145x产品感兴趣,

他想知道何时是RTM。

请提供。

---

何时为RTM。

(1) THVD1450

(2) THVD1451

(3) THVD1452

(4) THVD1410

我想知道THVD1451,THVD1452和THVD1410的批量生产日期。  

---

感谢您的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新一山

    感谢您与我们联系。 实际上,如果您的客户感兴趣,他现在可以请求工程样品。  现在很难给出准确的RTM日期,但 很可能是第二季度。 批量投产后即可投入生产。 如果您或您的客户有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hao:

    感谢您的回复。

    我了解RTM日期预计为2Q。

    我将与客户分享您的信息。

    如果他有问题,我再问你。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一