This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:LED_0的配置

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655098/dp83822i-configuration-of-led_0

部件号:DP8.3822万I

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用DP8.3822万并有疑问。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

我正在考虑LED_0电路。

在这种情况下,VDDIO为1.8V,AVD为1.8V。

我想使用漏极开路和3.3V LED驱动器。

是否可以使用此配置。

另外,请您建议考虑另一点。

ーーー

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinchi您好!

    您是否在LED上使用3.3V以确保电压足以使LED发光? 如果VDDIO为1.8V,且LED指示灯需要在3.3V下工作,则不应像这样连接两个滑轨。 我建议在束带引脚和LED之间使用晶体管隔离,如下所示,

    此致,

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha,

    感谢您的回复。

    我知道当VDDIO为1.8V时,不建议使用LED_0直接驱动3.3V LED。

    我将与客户分享您提供的电路。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha,

    我已将您的建议发送给客户。

    他还有其他问题。

    如能提供建议,我将不胜感激。

    ---

    关于带晶体管的LED驱动电路,当 LED_0为1时LED亮起,当LED_0为0时LED熄灭。

    在这种情况下,您能否提出以下问题?

    (1)带式模式=4 (根据数据表,外部上拉电阻值取决于使用内部上拉或下拉的电阻值。 但我无法找到如何选择。 请告诉我推荐值。)  

    (2) LED_CFG (0)=表12中的1。  (我认为表10中的这意味着LED_CFG=1。 正确吗?)  

    (3)启动时初始化PHY时,LED_0可能会变为未知状态,是否有可能点亮LED ?

    ---

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Aniruddha,

    这只是一个友好的提醒,我正在等待您对其他问题的回复。  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinchi您好!

    请在下面找到我的回复。

    1.要为DP8.3822万上的带式引脚选择带式电阻器,请首先确定捆扎模式(1,2,3或4)将为您提供所需的功能。 然后检查束带销是否有内部上拉或下拉。 此信息可在数据表的引脚功能表中找到。 接下来检查数据表中的推荐带式电阻器比率表,以确定您需要使用的电阻器。 此表分为两个部分,一个用于带有内部下拉电阻器的引脚,另一个用于带有内部上拉电阻器的引脚。 根据要使用的引脚选择值。

    2.您回答正确。 表10中的'LED_CFG'是表12中的'LED_CFG[0]。

    3.如数据表中所述,LED引脚需要拉电阻器才能正常工作。 如果您想要将LED_0捆绑到模式1,则使用下拉电阻器;如果您希望它连接到模式4,则使用上拉电阻器。 两种模式的电阻值可以在1.96kohm到2.49kohm之间。 执行此操作后,LED应不会亮起。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aniruddha,

    感谢您的回复。

    我想再次确认。

    问题(3)适用于初始化期间。
    在这种情况下,输出H,L或HiZ如何?
    LED是否可能亮起?

    此致,
    信一