This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:PDB断言后等待到I2C访问的时间要求

Guru**** 2603285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657697/ds90ub964-q1-wait-time-requirement-after-pdb-deassert-until-i2c-access

部件号:DS90UB964-Q1

[ DS90UB964-Q1 ] PDB断言后等待I2C访问的时间要求

您好,

PDB取消声明后和开始I2C通信之前是否需要等待时间?



提前感谢您的支持。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在PDB为高电压后等待2毫秒,然后再对I2C编程,以使模式和IDX有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Liam:

    感谢您的评论。 很有帮助!

    此致,