This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042V-Q1:RXD引脚和冷凝的端子电容

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042V-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656586/tcan1042v-q1-about-terminal-capacitance-of-rxd-pin-and-condensation

部件号:TCAN1042V-Q1

大家好,

我有三个关于TCAN1042V-Q1的问题。

1.请告诉我RXD的端子电容是多少。

2,如果因冷凝而在10 kΩ 处接线端子间短路,请告诉我IC的行为。

3.您能否分享等效的输入和输出示意图?

此致,
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshi-san,

    我有一些答案,我需要一点澄清。

    1.根据端子电容,您是指RXD相对于GND的电容吗?

    2.哪一个终端? RxD和它是相邻的针脚? 还是所有引脚? 如果RXD通过10kΩ Ω 与VCC短路,不会发生任何有害情况,则RXD将仅保持在VCC上。 如果您需要所有PIN的信息,请告诉我。

    3.  

      

    以下是等效输入和输出电路的图像。 被动值可能略有不同,但所示电路是正确的。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric San,
    感谢您提供等效的输入和输出示意图。
    以下是我对你问题的回答。

    1.根据端子电容,您是指RXD相对于GND的电容吗?

    ->是的,我指的是RXD相对于GND的电容。

    2.哪一个终端? RxD和它是相邻的针脚? 还是所有引脚? 如果RXD通过10kΩ Ω 与VCC短路,不会发生任何有害情况,则RXD将仅保持在VCC上。 如果您需要所有PIN的信息,请告诉我。

    ->我想知道下面的组合。
    VCC-RXD:(我已经得到您的答案。)
    VIO-CANL:?
    CANL-CANH:?
    CANH-STB:?

    谢谢,此致,
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshi-san,

    感谢您的澄清!

    1. 我必须对此进行深入分析,我们通常不会描述这些数据的特征。  
    2. 短路情况
        1. VIO-CANL: 这将使您的CANL驱动到VIO处施加的电压,前提是您的电压源可以提供电流。 这将不允许在总线上进行通信,但不会对设备造成损坏。 这也取决于CAN总线当时的工作情况,当设备通电时,CAN总线针脚在隐性电平具有~25k输入电阻。 中间为10k英寸时,还将创建分压器。 它最终将取决于驱动VIO的任何设备的输出电流能力。 如果VIO处于未连接状态,则CANL引脚可以驱动VIO引脚达到CANL电压水平的任何位置。
        2. CANH-CANL: 如果CAN总线在10千分之间短路,则不会有任何损坏,但CANL引脚上的电压水平将跟随CANH引脚上的任何电压水平。
        3. CANH-STB:如果这些电极与10k短路,可能会导致设备进入待机模式,因为CANH将驱动STB引脚的逻辑电平过高。 同样,不会发生损坏,但会更改设备的状态

    请问您为什么要查找RXD引脚的电容以及所有这些引脚的短路情况?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric San,
    非常感谢您的回复。

    我的客户计划将TCAN1042V-Q1用于汽车附件应用,
    因此,他们在各种可能的情况下提出了问题。

    此致,
    Toshi