This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万C: DP8.3848万c:可以在不使用软件与MAC交互的情况下检查链路建立

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654758/dp83848c-dp83848c-it-is-possible-to-check-the-link-establishment-without-software-interaction-with-mac

部件号:DP8.3848万C

大家好,

我是以太网的新用户。在我们定制设计的主板中,我们使用DP8.3848万C芯片进行以太网物理连接RMII模式

在这种情况下,我需要知道是否 可以在没有软件交互的情况下检查链路建立。如果可以,我如何检查

下面是我在我们的董事会中观察到的情况

1,PFBUT AM正在获取1.8  

 2,RBIAS引脚1.2 v.

3,PFBUT连接到两个PFBIN

4,我可以读取物理寄存器

DP8.3848万_BMCR:= 1.2544万

DP8.3848万_BMSR = 3.0793万

5,加电后速度指示灯亮起,

6,连接LAN后链路LED未亮起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    系统上的PFBOUT和RBIAS电压读数正确。 BMCR寄存器值也正确。 请注意,BMSR寄存器中的链路状态位是LATCH LOW位,需要读取两次才能获得正确的链路接通指示。 您是否可以尝试读取BMSR两次? 如果链路处于打开状态,BMSR应显示0x784D (十进制为3.0797万)。

    如果这不起作用,请分享您的主板示意图,我们可以查看。 此外,请验证您的链接伙伴是否正常工作。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha,

    感谢您的回复

    现在它开始工作了,
    问题是我在变压器线路中放置了去耦电容器(TD+,TD-,RD+.RD-)
    电容器开始工作后,我将其拆下

    谢谢,此致,
    Ramasubbu.V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ramasubu,

    感谢您的跟进。 我很高兴您的系统能够正常工作。

    此致,
    Aniruddha