This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:在拼合和FULLPWRMGMitz引脚上需要拉拔

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657746/tusb4041i-pull-ups-needed-on-ganged-and-fullpwrmgmtz-pin

部件号:TUSB4041I

大家好,

我的客户想使用TUSB4041I。  对于配置,他希望  在低信号上有“联动”,“FULLPWRMGMT”和“测试”引脚。 根据规格,有一个下拉电阻,但在设计中有一个额外的下拉电阻。  是否需要外部下拉电阻器, 或者他能否保持引脚 打开并仅使用内部下拉电阻。  

谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joe,

    对于ganged和fULLPWRMGMT,内部下拉即已足够。 对于测试引脚,我们建议使用外部下拉。

    此致,
    JMMN